This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2893:反激式拓扑的传递函数

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2893, LM5025A, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177505/ucc2893-transfer-function-of-flyback-topology

器件型号:UCC2893
主题中讨论的其他器件: LM5025AUCC28780

你(们)好。

我想研究一下使用 UCC2893的有源钳位反激式转换器。 我在 TI 研讨会的 SLUP341 PPT 中找到了"简化开关模式电源转换器补偿"、因此我设计了有关"隔离式电流模式反激"页面的有源钳位反激式转换器。 但我的电路似乎不像我预期的那样工作。

我能否考虑将 UCC2893与单开关拓扑相同的有源钳位反激式转换器传递函数?

如果否、我可以在哪里研究适用于此控制器的传递函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tack、

    有源钳位与单开关拓扑不同、因为初级侧有两个开关。 您是否浏览过 UCC2893网站上列出的文档? 它们将专门用于有源钳位拓扑。  

    我们在 这里专门举办了有关有源钳位反激式的培训视频研讨会:training.ti.com/active-clamp-flyback-part-1。  

    如果 您对有源钳位正向拓扑感兴趣、UCC2893与 LM5025A 类似。 LM5025A 具有其他文档和 EVM、您可以订购该 EVM 来在硬件上测试有源钳位正向拓扑。 对于有源钳位反激式拓扑、您可能还想了解 UCC28780。  UCC28780还有一个您可以订购的 EVM、因此您可以测试有源钳位反激式拓扑硬件。  

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonathan、

    我知道有源钳位拓扑与简单反激式拓扑完全不同、但我不确定如何应用环路补偿网络。 我已经观看了您推荐的视频。
    现在、变压器和 FET 运行良好、但不稳定。

    我为我的设计准备了类型2电路、因为它基于电流模式拓扑、但我没有用于计算有源钳位反激式功率级极点和零点的信息。

    因此、我想知道如何设计误差放大器及其环路补偿。 我想、如果有源钳位反激式的功率级传递函数具有相同的极点和零点、我将能够设计环路补偿网络。

    出于理解、我将查看 UCC2878080的文档。

    谢谢、

    迎风转向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tack、

    UCC28780的反馈传递函数在第45页的此处提供:  

    这是一款具有更多支持和资源的较新器件、因此使用 UCC28780进行有源钳位反激式设计可能更容易。  

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    感谢你的帮助。

    我阅读了此数据表、但找不到功率级传输功能。 我认为、在我们非常了解功率级特性之后、第45页显示了设计环路补偿网络的方法。

    我想了解简单反激式和有源钳位反激式功率级之间的差异。

    请告诉我以上内容吗?

    此致、

    迎风转向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tack、

    我将向我的团队索要有关有源钳位反激式的更多资源、因为我不是这种拓扑的专家。 我可以在星期一之前回复您。

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tack、

    由于有源钳位控制器输出为 D、1-D、因此变压器初级磁化电流始终以连续导通模式(CCM)运行。 大信号传输功能与在 CCM 下运行的任何反激式转换器相同:  

    此 E2E 帖子包含有关有源钳位控制器的更多信息: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987254/ucc2897a-active-clamp-flyback-converter?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=active%20clamp%20flyback 

    此致、

    王永平