This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:是否有任何限制、VREF 输出电流为9.5mA

Guru**** 2509435 points
Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177419/tl594-is-there-any-restriction-vref-output-current-is-9-5ma

器件型号:TL594

尊敬的专家:

客户还有其他问题、请告知。

它们使用的 VREF 输出电流最大为9.5mA。

根据数据表、最差的最大输出电流为10mA。

9.5mA 非常接近最大电流(10mA)、因此是否存在任何限制?

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    9.5mA 非常接近10mA 的最大值、因此可能不建议在该电平下运行。 如果您可以确保电流不超过10mA、则可以。  μW 的最大功率为10mA * 35mV = 350 μ A。 μW、如果您确实在这个高 Vref Iout 下运行、则使用低电压将总功率保持在350 μ A 以下。

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢你的答复。

    您提到过最大功率测试为10mA*35mV=350uW

    我了解短路测试时的 VREF 输出电压为35mV

    在这种情况下、TL594中的压降电压为5V-35mV= 4.965V

    TL594的功率耗散为(5V-35mV)*10mA=0.05W  

    因此、总功率需要小于0.05W

    请确认此假设是否正确。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我不确定您的总功率或压降是什么意思。 350 μ A μW Vref 输出、而不是集电极/发射极输出(C1、C2、E1、E2引脚)。 只要电压足够低、不会超过350  μW μ A 阈值的风险、就可以运行9.5mA Vref 输出。

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢你的答复。

    很抱歉,这种混乱。

    首先、我知道 VREF 输出电流9.5mA 不是问题。   

    我担心该器件在短路情况下会损失大量功率。

    在短路情况下,器件中 VREF 的功耗为(VCC-35mV)*10mA  

    VCC 的工作条件为7-40V。

    例如、40V 时的功率损耗为0.4W。  

    我认为应该注意到这一点。

    另一方面,350uW 为10mA*35mV  

    35mV 为 REF 输出电压、10mA 为输出电流、  

    350mW 是器件外部的功率损耗。

    我不确定如何考虑大约350uW。 是否小于或大于350uW。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我看到你说什么。 是的、由于 Vref 来自器件、因此如果您使用的是高电流和高电压 Vref、则会产生一些功率损耗。 然而、350uW 将是 Vref 产生的最大损耗、并且希望不会显著下降。

    此致、

    王永平