This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630ADDAEVM:软件尖峰

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178954/lmr33630addaevm-sw-spikes

器件型号:LMR33630ADDAEVM

大家好、

我对 LM33630EVM 有疑问。

为什么 Vin=24V、Vout=5V/3A。 SW 尖峰很小、甚至没有、但 VIN=8V Vout=5V/3A。 SW 尖峰更大。

请告诉我原因。

B R  

Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sveinn、  

    开关尖峰是开关电源的自然行为。 在开关期间、从 Vout 到 Cout、Cout 到 GND、Cout ESL 的 PCB 寄生电感将与低侧 MOS 寄生电容一起振铃。 只要输出陶瓷电容器放置在非常靠近 IC 的位置(如下图所示)、SW 尖峰就应该正常。

    谢谢、

    Andrew