This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源电压范围为-100V~100V 且可调节

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, PMP40488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178209/power-the-voltage-range-is--100v-100v-and-adjustable

主题中讨论的其他器件:LM5155PMP40488

各位专家:

我们的客户有问题。 他说:"我想设计一个电源。
电压范围为-100V~100V 且可调节。 我应该选择哪种芯片?"

这些是基本要求
->时间漂移稳定性≤%1
->温度漂移≤1%
℃工作温度-25℃~65 ̊ C
->希望使用 MCU 来控制其输出
->输入<+-5V
->对于输出电流,只需几 mA 或漏极输出
->注意到这不适用于驱动器

如果您需要更多信息、请随时告知我。 我们希望收到您的建议。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

    我认为电力输送团队不适合满足要求。 将此帖子重新分配给 PDS 团队、以检查他们是否有要推荐的内容。 请等待1-2天的回复延迟。

    谢谢。

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan、

    注意到。 我将等待进一步的建议、并感谢您的回答。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    PMP40488是我能找到的最接近的设计。  它使用 LM5155生成0至+/-60V 的可调输出。   

    https://www.ti.com/tool/PMP40488

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也请查看此文档: https://www.ti.com/lit/ug/tiduci3a/tiduci3a.pdf