This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:为什么 SW-GND 具有大负电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178949/lm5013-why-sw-gnd-have-large-negative-voltage

器件型号:LM5013

您好专家、  

我的客户正在使用上的 LM5013  

输入电压60V

输出电压12V 1A。

其原理图如下所示:

SW-GND 波形如下所示:

从数据表中可以看出、建议的 SW-GND 电压范围为-0.3V 至100V。 在波形中、它已经为-1.7V、每个电压都对绝对电压进行了过规格处理。

他们真的想知道原因。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    短脉冲设置为防止出现“短通”,我们将其称为“死区时间”。 此时、高侧和低侧 FET 均未断开。您测量的电压是体二极管电压。

    该负电压是由输出电感器在开关运行期间驱动电流流流过 MOSFET 体二极管而不是直流电源导致的、因此体二极管中的电流受到限制。

    数据表中的最小额定电压实际上是直流额定值、这意味着如果在开关运行期间从输出电感器以外的源向 SW 节点施加低于–0.3V 的恒定电压、则器件可能会损坏。 例如、如果直流电源提供的电压低于–0.3V、理论上可能会通过低侧 MOSFET 体二极管提供无限电流、从而损坏器件。

    您还可以从应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf 中找到详细说明

    谢谢、

    Andrew