请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5013 您好专家、
我的客户正在使用上的 LM5013
输入电压60V
输出电压12V 1A。
其原理图如下所示:
SW-GND 波形如下所示:
从数据表中可以看出、建议的 SW-GND 电压范围为-0.3V 至100V。 在波形中、它已经为-1.7V、每个电压都对绝对电压进行了过规格处理。
他们真的想知道原因。
BR
Emma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Emma:
短脉冲设置为防止出现“短通”,我们将其称为“死区时间”。 此时、高侧和低侧 FET 均未断开。您测量的电压是体二极管电压。
该负电压是由输出电感器在开关运行期间驱动电流流流过 MOSFET 体二极管而不是直流电源导致的、因此体二极管中的电流受到限制。
数据表中的最小额定电压实际上是直流额定值、这意味着如果在开关运行期间从输出电感器以外的源向 SW 节点施加低于–0.3V 的恒定电压、则器件可能会损坏。 例如、如果直流电源提供的电压低于–0.3V、理论上可能会通过低侧 MOSFET 体二极管提供无限电流、从而损坏器件。
您还可以从应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf 中找到详细说明
谢谢、
Andrew