请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 主题中讨论的其他器件:BQ76952
数据表显示、每个引脚可测量单节电池电压、从3节到10节串联电池。 单个引脚能否测量多个电池电压? 假设 将5 节电池(每个大约3V) 堆叠在一起-引脚能否测量该5节电池串的净电压、因为根据数据表可测量的电压范围高达85V?
此外、串联电池的数量是否可以超过10节? 我们是否可以将15节电池串联在一起、并且此 BMS 芯片是否可以使用引脚 V0至 V9测量其电压?