This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:LM2577SX 中的电压问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2577

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174446/lm2577-voltage-issue-in-lm2577sx

器件型号:LM2577

您好!

我们使用 LM2577SX-ADJ/NOPB (U19)转换器将电压从23.7V 升压至27.3V。附加的原理图电路工作正常、经过测试、我们已使用此电路很长时间、我们得到预期的升压电压、即27.3V  

该电路板具有完全连接的电路、但在27.3V 电压瞬间、升压电压为23.9V

我们在使用一个板时遇到问题。 该板  具有完全连接的电路、但在27.3V 电压瞬间、我们将获得23.9V 升压电压。  我们比较了工作板上的电压(升压输出电压= 27.3V)和问题板上的电压(升压输出电压= 23.9V)。 我们得到以下观察结果。

发布电路板 工作板
TP198 23.7V 23.7V
TP194 36.2V 36.2V
TP199 23.9 V 27.3V
TP200 23.9 V 27.3V
TP196 6.6 V 0.54V
TP201 6.7伏 0.53 V
TP203 1V 1.23 V
TP202 2.3 V 2.71 V

在上述观察结果中、我们了解 到问题板上 LM2533的反馈引脚(TP203)和 COMP 引脚(TP196)存在问题。  

您能否查看此问题、并告知我们您对该问题的原因有何看法?

谢谢、

Sonali

e2e.ti.com/.../LM2577.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonali、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否采用两个板(一个板出现故障、另一个板按预期工作)并在两个板之间更改 LM2577。

    您能告诉我错误的行为是谁:  

    它是否随器件一起移动?

    它是否与电路板保持在一起?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    我们已经完成了该测试。 该错误与电路板有关、而不是与器件有关。

    谢谢、

    Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonali、

    感谢您的更新。

    因此、您需要按预期检查 LM2577周围的组件。

    我会在 L4和 D39处开始检查。

    控制器检测到输出电压未达到设定的电平、并尝试进行调节、但未获得该电压。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sonali、

    由于我们没有收到您的回复、我希望您的问题得到解决、我关闭了此主题。 如果您有进一步的问题或开始新的主题、请在下面发布。

    此致、
    Brigitte