This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H-Q1:LM51561H-Q1

Guru**** 2515125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174433/lm51561h-q1-lm51561h-q1

器件型号:LM51561H-Q1

您好!

  我计划将 LM51561HQPWPRQ1 IC 用作 SEPIC 稳压器。 我想知道该 IC 是否支持以下两种工作条件、

条件1:  

VIN = 9V 至16V

Vout = 9V

Iout = 500mA

条件2:  

VIN = 9V 至16V

Vout = 6V

Iout = 500mA

在 WEBENCH 中、我无法推导出6V 输出电压的电路、因为工具会给出误差、例如输出电压必须处于 Vin min (9V)和 Vin max (16V)范围内。 让我知道这是 WEBENCH 工具限制还是 IC 限制。

另外、请告诉我上面提到的应用是否有一些参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此设计 Webench 的输入检查似乎过紧。

    要获得快速权变措施、只需将较低的输入电压设置为6V。

    我会将此问题转发给 Webench 团队、但需要一些时间才能发布解决方案。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

       因此、我们可以使用 SEPIC 配置从9V 到16V 输入生成6V 输出。 我的理解是否正确?

      此外、还想知道当我们根据您的建议从9V 最小 I/p 电压设置和6V 最小 I/p 电压设置生成6V 输出时、设计中使用的分立式组件是否会更改其值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    是的、这是可能的。

    您还可以使用 QuickStart 计算器进行计算:(只需使用 NONE H 版本中的计算)

    https://www.ti.com/lit/zip/snvr481

    在这里、您可以看到哪个参数会影响不同的输入范围(此工具没有 Webench 的电流限制)。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    由于我们没有收到您的回复、我希望您的问题得到解决、我关闭了此主题。 如果您有进一步的问题或开始新的主题、请在下面发布。

    此致、
    Brigitte