This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:是否有适用于 PoE 直流/直流转换器的 LM5020的推荐替代产品。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5020, LM5022, LM5122, PMP20859, LM5001, LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172487/lm5020-is-there-recommended-replacement-for-the-lm5020-for-poe-dc-dc-converter

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件: LM5022LM5122PMP20859LM5001LM5002

我正在寻找用于双以太网评估板 PMP20899中的 LM5020的"现代"(可供购买)替代产品。 我们需要隔离式5V @ 2-3A、因为这只是一种802.3af 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我不确定您需要的确切规格参数。 此外、我找不到您在上面提到的 PMP20899。

    即使 LM5020在一段时间前就已经过设计、但它仍处于完全生产状态、很适合在新设计中使用。

    有关供货情况 、您可以咨询客户支持中心(客户支持中心–主页-客户支持(TI.com))或您的经销商、因为我无法访问该数据。

    对于其他器件、您也可以检查  

    LM5022或 LM5122 -这是相似的器件

    对于较低的输出功率、异步器件也可能正常、然后检查 LM515x 器件。

    Bestr 此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我所说的评估板是 PMP20859 "具有平稳过渡的双输入冗余 PoE PD "参考设计、该设计使用 LM5020作为隔离式直流/直流。

    不确定 LM5122是否良好、它是升压转换器(需要从30-60V IN 输出5V 电压)、任何地方都没有库存、WebBench 不提供隔离式设计、65V 时的最大输入电压可能过低。

    LM5022的输入电压最大值也为65V、非常接近57V 的 PoE 最大值。 LM5020的输入电压最大为100V、具有足够的余量。

    那么、LM5020的替代产品有哪些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    在我们当前的发展蓝图中  

    器件   最大输入电压
    LM5001  75V
    LM5002  75V
    LM5020  100V

    但 LM500x 具有内部开关、因此受到开关电流的限制、这不够高、无法满足您的要求。

    因此、LM5020是最合适的器件-您能否与客户支持中心联系以解决供货 问题:

    客户支持中心–主页-客户支持(TI.com)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    由于我们没有收到您的回复、我希望您的问题得到解决、我关闭了此主题。 如果您有进一步的问题或开始新的主题、请在下面发布。

    此致、
    Brigitte