This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:最高结温

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPSM82903, TPSM82913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177247/tps82130-max-junction-temperature

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPSM82903TPSM82913

您好!

TPS82130的绝对最高结温是多少? 绝对最大额定值的数据表表显示了模块工作温度为125C。 那是什么温度? 结温或环境温度或电路板温度?

谢谢!

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    数据表表格125C 表示最高结温。 此模块工作温度包括模块自热和 IC 结温。 我们的新一代模块 TPSM82903和 TPSM82913将此最高工作温度更改为最高结温。 请参阅其数据表。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy、

    如果绝对最大 Tj 为125C、 您能解释为什么热保护阈值在 Tj 的150C 范围内。

    感谢您帮助我们理解、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    最高结温和热关断温度是不同的概念。 每个降压转换器的热关断温度将高于最大结温。 长时间处于绝对最大额定结温下可能会影响器件的可靠性。 对于模块在125°C 温度下持续运行的应用、最长使用寿命减少到50、000小时。 请参阅下面的数据表。

     

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy、

    因此、最高结温与随时间推移的可靠性有关。 热关断温度是转换器将关断的特定事件。 这种理解是否正确?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    是的、正确。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy、

    在数据表的第14页、它具有环境温度的降额曲线。 电路板布局中是否有改善这种降额的好方法?

    在尝试改善这一点时、使用多个过孔将散热焊盘连接到多个接地层会不会在同一个 Tambb 上允许更大的电流来改善这种降额? 还是将输入和输出引脚焊接到更大的覆铜区? 它可以改善这种降额吗?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    降额曲线是通过 TPS82130EVM 测得的。 TPS82130EVM 使用4层、每层覆铜1oz。 内部有两个 GND 层。 因此、我不确定您能否对 PCB 布局进行大幅改进。 您是否想考虑我们的新一代降压转换器模块 TPSM82903。 TPSM82903的建议结温比 TPS82130的110C 更高。 请参阅以下链接。

    TPSM82903

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nancy、

    您知道 EVM 板的尺寸吗? 我们看到解决方案尺寸为42mm^2、但整个电路板尺寸是多少?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    电路板尺寸为2200milx1600mil、如下所示。

    谢谢、

    Nancy