This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:nFault 信号

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, TIDA-01168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170462/lm5170-q1-nfault-signal

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01168

尊敬的 TI:

你好。

我想获得有关 LM5170-Q1 IC 的帮助。
目前、对于 LM5170-Q1 IC 中的 nFault 函数、我们遇到了 nFault 信号不会像高电平那样出现的问题。
当我在该站点上的另一篇文章中检查时、我们的电路中的 SW 引脚和断路器 FET 之间没有电容器、并且 FET 后面有一个电容器。
当向 SyncOut 引脚施加10k Ω 电阻时、我们的电路工作正常、但是如果移除10k Ω 电阻、则不工作。

我认为来自 LM5170-Q1 IC 的 nFault 信号的条件如下、对吗?

UVLO<2.5V
2. LM5170-Q1 IC VCC<8.5V
3. swpin 和断路器 FET 之间的大电容器
4.高侧、低侧 FET 故障

我想问、nFault 信号是否会由于另一个原因而下降。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ju、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    让我更仔细地研究一下这一点、并在今天或明天晚些时候回来。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ju Young、

    根据您的描述、"当将10kohm 施加到 SyncOut 引脚时、我们的电路工作正常、但如果移除10kohm、则不工作。"、我相信 会触发"MOSFET 故障检测"。 您能展示原理图吗?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、冯智。

     很抱歉、我的客户不想透露该电路。

     但是、我们的电路在 SW 引脚和断路器之间没有电容器、例如 TIDA-01168电路、但断路器后面有一个电容器。
    此外、断路器 FET 包含一个在+线路上、另一个在-线路上、以防止12V 反向连接。
    只有12V +线路上配置的断路器 FET 连接到 BRKG 和 BRKS。
    在-线路上配置为12伏的断路器由故障信号控制、当反向连接时、栅极由故障信号控制。

     此外、我们还包含四相。

     谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ju Young、

    您能否绘制一个简单的方框图来显示 MOSFET 和电容器?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、冯智

    我给您发送了一封私人邮件。 如果您可以查看、我将不胜感激。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Young Woo、

    在 MOS 故障 检测期间、LM5170-Q1会检查两个通道的高侧和低侧 MOSFET 以及断路器 MOSFET、以查看其中是否有漏源短路。

    在您的配置中  、一个断路器 MOSFET 缺失、 MOS 故障 检测将被触发以下拉 nFault。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young Woo、

    由于我们没有收到您的回复、我希望问题得到解决并结束主题。 请在下面发布更多问题或开始新主题。

    此致、
    Brigitte