This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51916:VDDQ 支持高阻抗

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178990/tps51916-vddq-support-high-z

器件型号:TPS51916

你(们)好  

我的客户 有几个问题、如下所示、

为什么 TPS51916需要在 S3中支持 Hi-Z、此功能有什么帮助?  

为什么 VDDQ 需要支持灌电流和拉电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    S3和 S5信号是来自主机的控制信号、用于确定系统应处于何种睡眠状态以降低功耗。

    TPS51916需要这些信号来确定主机之后应打开的输出。

    TPS51916具有双重功能:VDDQ + VTT

    灌电流和拉电流用于 LDO 输出、这是 DDR 的 VTT 终端。  

    此致

    Yihe