This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:温度模式禁用关于

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177130/bq40z80-temperature-mode-disabling-regarding

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好,团队,

我正在将 Bq40z80用于我的定制板,没有温度传感器,所以我只将温度启用配置设置为0,而温度模式将其设置为0。

在此配置中、我要知道 BQ bpard 中是否存在任何其他情况会失败。 了解 OTD 不会作为安全警报的一部分进行检测。

请帮我了解此配置的更多缺点。

此致

Sachu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachu、

    如果您对电池执行任何会导致电池温度变化的高速放电或充电、则如果没有 TS 连接到电池、则会导致 SOC、RemCap、FCC 等的精度问题 如果放电低并且电池几乎始终处于与环境温度相同的温度、因此监测计使用内部温度传感器、则可以在没有针对电池温度的 TS 输入的情况下进行此配置。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    感谢您的回复。 根据您的建议、无 TS 配置只会影响精度问题。

    我刚刚更改了 TS 配置,并尝试通过 bqstudio 读取剩余容量,获得0x0000的响应。

    让我知道为什么我得到的是令人叫动的 Capapcity 值为0。 当我更改 TS2启用配置时 、重新挖掘 cpapcity 报告为零。

    请帮我找出确切的问题。

     e2e.ti.com/.../3225.cell_5F00_export.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全部充电容量和剩余容量所有参数均为零,只有填充温度模式更改为零

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    您不能将监测计更改为使用未连接的 TS 引脚、它将报告-273摄氏度、这将强制所有监测结果(RemCap、FCC、SOC 等) 由于您选择的温度输入不正确、监测计正在计算电池的极高电阻、因此设为0。 如果您未使用 TS 引脚、则必须使用内部传感器。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回复,如果我没有使用 TS 引脚以避免监测结果报告为零,您能告诉我如何配置内部传感器。

    请告诉我 需要在 bqstudio 中更改哪些配置来选择内部温度

    请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    所有信息均可在 TRM 中找到、请禁用除 TS int 以外的所有 TS 输入: 设置:温度启用[TS4][TS3][TS2][TS1][TSInt]。

    如果 TS 内部传感器不接近实际电池温度、则使用内部温度传感器仍会导致监测问题。

    此致、

    Wyatt Keller