This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:关于 Quot (&quot);充电电流监视器准确度(&quot);

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179338/bq24770-about-charge-current-monitor-accuracy

器件型号:BQ24770

您好、E2E、

关于"充电电流监控器精度"、当 V (SRN-SRP)介于3mV 至4mV 之间时、请告知我最小值/最大值%。 它不保证正常、假设值正常。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    正如在另一个 E2E 主题上所回答的:

    我没有任何有关该特定范围的特性数据可供参考、但根据其他规格、我预计在20-25%精度范围内的精度会有所不同。 仅保证数据表中列出的值。

    Khalid