This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:最大直流电流

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178790/tl783-maximum-dc-current

器件型号:TL783

大家好、

TL783数据表定义了峰值输出电流、但可以输出多少直流电流?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小林

    该器件的输出电流为0.7A:700mA 直流负载

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在图1和2中、电流值随 TW 变化、但我们应该如何看待 DC?

    对于 TW=30ms 且直流电、该图是否相同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    是的、器件的电流限制有一个稳定时间分量。 随着功率耗散、发热以一定的速率发生、并在1ms 开始、但30ms 对于 IC 来说是很长的时间、因此它代表了直流电流限制操作、因为很可能发生了热饱和。

    但是、这是电流限制图。 我们不建议在电流限制下运行器件、700mA 是我们建议用作 TL783直流负载的最大电流

    此致、

    John