This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:充电电流误差

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177831/bq24770-error-of-charge-current

器件型号:BQ24770

您好、E2E、

请告诉我充电电流的误差。 该器件的数据表具有最小值和最大值。
当充电电流设置为320mA (0x0140H)时、我想知道最小/最大值。
TI 是否有公式和测量数据?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACCTY、

    在数据表中列出的点保证并表征精度。 如果您看看预充电精度、则384mA 的规格为+/-15%、192mA 的规格为+/-20%。 因此、320mA 的精度应该介于+/-15%和+/-20%之间。 根据其余规格、我预计它将在18%的范围内。

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    我可以再问一个吗?
    关于"充电电流监控器精度"、当 V (SRN-SRP)介于3mV 至4mV 之间时、请告知我最小值/最大值%。 它不保证正常、假设值正常。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我对此没有任何特性数据可供参考、但根据其他规格、我预计在20-25%的精度范围内会出现这种情况。

    Khalid