This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:是否支持在不校准的情况下直接使用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27621-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176711/bq27z561-r2-whether-to-support-direct-use-without-calibration

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27621-G1

我正在寻找一款3.7V 单节锂离子电池电量计芯 片、是否有一款型号在使用前无需校准电池、因为我们的产品与电池由客户自行匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过"校准"、您的意思是表征和匹配化学成分+运行学习周期。 为了获得良好的精度、这些步骤至关重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了"无需完全空电池再学习"中提到的一些芯片特性、例如 MAX17043、TI 是否有这样的功率计。MAX17043 太贵了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ27621-G1与之类似、不使用感应电阻器。 但是、与 BQ27Z561-R2相比、此类监测计的精度非常低