This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:充电电流设置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179169/bq25180-charging-current-setting

器件型号:BQ25180

尊敬的 TI 团队:

我们的客户反馈、当他们将快速充电电流设置为500mA 时、但  在恒压充电过程中测量的输出电流仅为218mA。 此时、它们禁用了防犬。

寄存器设置如下:

地址
0x03 0x46
0x04 0x4D
0x05 0x23
0x06 0x56
0x07 0x07
0x08 0x4D
0x0A 0x40
0x0B 0x0F

另一个问题是有关 TS_EN 的问题。 我们禁用   了温度设置的所有寄存器、是否还需要禁用 TS_EN、否则 BQ25180  将无法正常工作?   也就是说、如果 我们禁用了温度设置的所有寄存器、但启用了 TS_EN、BQ25180  在未检测到与温度相关的配置时是否会停止充电?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    [引用 userid="471508" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179169/bq25180-charging-current-setting ]我们的客户反馈、当他们将快速充电电流设置为500mA 时、但  在恒压充电过程中测量的输出电流仅为218mA。 此时、他们禁用了该条狗。[/quot]

    当器件进入恒压模式时、充电电流将逐渐减少、直至达到终止模式。 这是预期行为。

    [引用 userid="471508" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179169/bq25180-charging-current-setting ]*有关 TS_EN 的其他问题。 我们禁用   了温度设置的所有寄存器、是否还需要禁用 TS_EN、否则 BQ25180  将无法正常工作?   也就是说、如果 我们禁用了温度设置的所有寄存器、但启用了 TS_EN、那么 BQ25180  在未检测到与温度相关的配置时是否会停止充电?[/quot]

    您能否详细说明禁用温度设置寄存器的情况? 在0xB 寄存器中、它看起来是唯一被禁用的东西、是 TS_COOL 和 TS_WARM。 如果他们希望完全禁用温度、则可以在 TS/MR 引脚上使用10k 电阻器、或将0x7中的 TS_EN 设置为0b0、这看起来已经是这样了。  

    [引用 userid="471508" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179169/bq25180-charging-current-setting "] 也就是说 、如果我们禁用了温度设置的所有寄存器、但 TS_EN 启用、BQ25180  在检测到与温度相关的配置失败时是否会停止充电?

    是的、这是正确的。 如果 TS_EN 设置为1B1 (TS 自动功能启用)、如果温度进入高温或低温状态、器件将根据提供的设置停止充电。

     如果还有其他问题,请告诉我。

    此致、

    Anthony Pham