This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:更改 BQ24600的充电电流

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179074/bq24600-changing-the-charging-current-of-bq24600

器件型号:bq24600

尊敬的 TI 团队:


我们正在考虑根据电池温度更改充电电流。
充电电流由"ISET"引脚确定、但充电期间是否可以通过改变"ISET"引脚电压来改变充电电流?
如果可能、请告诉我是否存在由改变充电电流引起的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理论上可以这样做、但您必须确定您选择什么"电源"来控制 ISET 配置、并测试充电器是否能够处理充电电流变化。

    您将需要在更改充电电流(充电时)时测试瞬态响应、例如从2A 更改为6A。

    此致