This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426原理图泄漏电流

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179205/bq27426-bq27426-schematic-leakage-current

器件型号:BQ27426

你(们)好

客户使用 BQ27462进行设计、问题如下。

当使用 负载开关 关闭中的电量监测计功率 Vcell 时、SRP 引脚仍具有电池电压、这是由于电池电压所致。

此时、将在电量监测计 BAT 引脚上测量大约0.5V 的电压、当 U35处于负载开关关闭状态时、Vout 中存在放电阻(280Ω Ω)。

请帮助确认红色路径是否存在泄漏?  实际测试发现电池泄漏约为3mA。


正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎违反了 ABS。 最大 (VBAT + 0.3V)。 该监测计具有 ESD 保护二极管、因此如果您使用违反 ABS 的电路对其进行正向偏置。 最大值、您将测量过大的电流(并且可能会永久损坏部件、因为这些结构不能承载3mA 电流)。