This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:原理图检查

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76952, BQ76920, BQ76930, BQ76940, BQ34Z100-G1, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179412/bq78350-r1-schematic-check

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ76952BQ76920BQ76930BQ76940BQ34Z100-G1BQ76942

尊敬的 TI 团队:

我们的新项目使用 BQ78350-R1作为11节  LiFePO4电池的电量监测计、您能帮您检查原理图吗?

e2e.ti.com/.../BQ78350_2D00_R1-SCH.pdf

顺便说一下、您还能帮助检查  BQ76952的设计吗? 它也在该项目中使用。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    BQ76952与 BQ78350-R1不兼容。 BQ78350-R1只能与 BQ769x0系列(BQ76920、BQ76930、BQ76940)配合使用。  

    如果要使用 BQ78350-R1、则应使用 BQ76930来实现10S 解决方案。 以下是适用于此类解决方案的良好参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-00792

    如果您想使用 BQ76952并需要进行监测、我建议您使用 BQ34Z100-G1。 BQ34Z100-G1是堆栈顶电量监测计、因此可与任何电池监控器配合使用。 需要使用微控制器与 BQ76952 (也可以使用 BQ76942、因为这是10节电池)和 BQ769x2进行通信。 此参考设计展示了如何将电池监控器和 BQ34Z100-G1配合使用: TIDA-010030。  

    此外、我还建议观看以下视频、这些视频为使用这些电池监控器进行原理图设计提供了重要指导:

    https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940

    https://training.ti.com/creating-schematic-bq769x2-battery-monitors 

    此致、

    Matt