请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570 主题中讨论的其他器件: TPS629210
尊敬的专家:
我希望通过将 BQ25570与太阳能电池 AM-5904CAR-DGK-T 配合使用来为超级电容器充电
太阳能电池的短路电流为9.9mA、开路电压为7.7V。
我能否将 BQ25570用于我的应用。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.