This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:ISL95521

Guru**** 2927820 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176236/bq24780s-isl95521

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24800

你(们)好

请建议输入电压大于32V、最大充电电流可设置为8A。必须能够支持 NVDC 和混合模式、与 ISL95521类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    最接近的匹配项是 BQ24800 、具有峰值功率、混合动力升压和仅电池升压模式的 SMBus 1至4节降压电池充电控制器。

    您可以在以下产品文件夹中找到更多信息、包括数据表、用户指南等。  

    https://www.ti.com/product/BQ24800

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    1.系统设置为16V,可使用3芯电池升压至16V 适配器为19V

    2.这是否有 NVDC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    BQ24800具有混合动力升压模式和仅电池升压模式、不具有 NVDC 功能。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    如果是3芯电池,系统电压可以升压几伏,谢谢