This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:输入电流限制验证。

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178825/bq25896-input-current-limit-verification

器件型号:BQ25896

您好,

我们使用 BQ25896RTWR 进行电池电源管理。 我们已通过在 ILIM 引脚上连接外部电阻器(787欧姆)将输入电流限制设置为500mA。

在这里、我的问题是如何验证 IC 是否实际消耗了 ILIM 引脚设置的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanshu、

    BQ25896具有可跟踪充电电流的内置 ADC。 充电电流信息存储在  REG12[6:0]中。  

    请注意、ILIM 引脚不控制充电电流、它仅在通过 REG00[6]= 1b (默认设置)启用时用作输入电流限制。 此外、如果 IINDPM 电流限制设置(REG00[5:0])低于 ILIM 引脚设置、充电器将使用较低的 IINDPM 值而不是 ILIM 引脚。

    充电电流由预充电电流限制寄存器(REG05[7:4])或快速充电电流限制寄存器(REG04[6:0])设置。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢你的答复。

    我尝试读取 REG12[6:0]中存储的充电电流信息。 接收到的值为0。

    我还阅读了数据表中提到的注释、即"对于 VBAT < VBATSHORT、该寄存器返回0000000"。

    当我手动测量 PCB 上的电压(VBAT)时、它为我提供3.9V 电压。

    请就此提供帮助?

    其他信息:

    我尝试阅读下面列出的其他几个电阻器。

    REG06 -> 0101 1110 (94十进制)

    REG0E -> 0000 0000

    REG05 -> 0001 0001 (十进制17)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanshu、

    检查 ADC 是否使用最新值进行了更新。 默认情况 下、ADC 设置为单次触发模式、因此它仅记录在 BQ25896上电时检测到的第一组值。

    您可以设置 REG02[7]= 1b 以从  ADC 激活单次转换、也可以设置 REG02[6]= 1b 以使 ADC 进行 连续 1秒转换。 设置这些选项之一后读取寄存器。

    此致、

    James