This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825A:具有2个误差放大器的平均电流模式控制 IC

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1823A, UC3825A, TL494, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178925/uc3825a-average-current-mode-control-ics-that-have-2-error-amplifiers

器件型号:UC3825A
主题中讨论的其他器件:UC1823ATL494UCC28070

各位专家:

美好的一天! 根据客户要求、我发布此查询以帮助他们找到适合他们的器件。下面是查询的完整详细信息。

如果您需要更多信息、请告知我们。

我正在寻找 内部具有2个误差放大器 的平均电流模式控制 IC、以实现外部电压环路。

我找到的用于"电流模式控制"的 IC、例如 UC3825A、UC1823A 等 、具有1个误差放大器。 是否有任何具有2个 ERRr 放大器的 IC?

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    要回答客户问题- TL494有两个误差放大器。

    我不清楚他们为什么需要两个误差放大器?  每个电流模式控制器都有一个误差放大器来控制输出电压、该输出电压馈入 PWM 比较器来控制峰值电流(基本上是两个环路)。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢你。 这是客户的反馈。

    每个峰值电流模式控制 IC 都具有1个误差放大器和1个 PWM

    比较器来控制峰值电流、但我们要控制
    平均电流、该电流由额外的误差放大器生成
    在比较器中、PFC 中也采用了相同的方法(例如 UCC28070)。

    我想知道为什么没有 IC 来控制平均电流和
    已内置2个误差放大器+ 1个比较器的电压。 TI
    产品系列具有广泛的峰值电流控制(1 EA + 1比较器)。

    也许我没有找到它们、或者只使用1 EA + 1比较器、例如 UC3825A、
    UC1823A 等、然后在外部添加额外的误差放大器?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    添加外部误差放大器是一个不错的选择。

    峰值电流模式控制的优势是限制峰值电流以防止损坏。

    此致、

    Eric