This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:与 BQ51050B 搭配使用时、该解决方案能否在充电期间支持恒定通信?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179214/bq500212a-paring-with-bq51050b-can-the-solution-support-constant-communication-during-charging-period

器件型号:BQ500212A
主题中讨论的其他器件: BQ51050B

大家好、

客户正在寻找一种无线充电解决方案、该解决方案可在充电期间支持 Qi 和持续通信。 我想知道 BQ51050B 和 BQ500212A 是否可以正常工作。 此外、是否有任何新器件推荐用于发送器原因 BQ500212A 现在为 NRND。

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Rayna

    Qi 标准和发送器将在充电期间与接收器进行通信。

    BQ51050B 和 BQ500212A 可以正常工作。

    抱歉、所有 TI 发送器均为 NRND、我们不会引入其他器件。