This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:I2C 速度限制

Guru**** 2768125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179271/bq34110-i2c-speed-limit

器件型号:BQ34110

您好!

我们目前正在尝试在产品上使用 BQ34110电量监测计、并且在与电量监测计通信时遇到了一些问题。

由于我们的微控制器时间有限、因此我们尝试尽可能快地与芯片进行通信。 数据表指出400kHz 是可能的、但在本论坛(例如此处)中多次指出、我们不应使用400kHz 与芯片进行通信。 那么,正确的答案是什么? 我们目前以400kHz 的频率使用它、我们看不到任何问题。

我们在芯片上看到的主要问题是读取速度真的很慢(芯片发送数据的等待时间为250us、而仅获取 SOC 的等待时间为743us)

是否有方法可以整体减少这些等待时间? 是否有配置? 我们还测试了它是否停用睡眠模式、但这没有改变任何东西。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    BQ34110的通信频率最高可达400kHz。 我们建议使用100KHz、因为大多数测试都是在100KHz 或更低频率下完成的、并且在400kHz 时监测计的响应速度不会更快。 400kHz 支持的唯一优势是它能够与固定为400kHz 的系统兼容。