This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A-Q1:UCC27201A-Q1

Guru**** 2382600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178025/ucc27201a-q1-ucc27201a-q1

器件型号:UCC27201A-Q1

尊敬的 TI 团队:

我 想知道具有数字万用表的 UCC27201A-Q1器件的典型和最小电阻值。 请将其写入图表。

UCC27201A-Q1

典型电阻

最小电阻

PIN8-GND

 

 

引脚3-PIN4

 

 

引脚5-GND

 

 

PIN6-GND

 

 

提前感谢您。

此致、

Nikolett Szanyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nikolett、

    我必须在实验中确认电阻值、我明天将能够这样做。 我将能够提供在工作台上测得的典型电阻、但我不确定我可以通过测量来确定最小电阻。 对于 A-Q1器件、我假设我们查看的是 DDA 封装引脚排列。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolett、

    我可以根据您的要求对 UCC27201ADDAQ1进行一些基准测量。 由于这些是基准测量、因此它们将是典型值。

    UCC27201A-Q1

    典型电阻

    最小电阻

    PIN8-GND

     2.2m

     

    引脚3-PIN4

     2.21亿

     

    引脚5-GND

     184K

     

    PIN6-GND

     186K

     

    请确认这是否能解决您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    谢谢! 您能告诉我如何找到最小电阻值吗?

    谢谢。

    Nikolett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolett、

    对于 LI 和 HI 接地电阻、数据表中有一个参数、Rin 为200K 典型值和100K 欧姆最小值。 我认为对于这些最小电阻、100K 将是一个很好的数字。 对于 VSS 或 HS 的驱动器输出、我不确定。 在驱动器 VDD 和 HB-HS 未上电的情况下、它应该具有高电阻、如我的典型测量结果所示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的帮助。

    此致、

    Nikolett