This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关选择 b/w 两个电源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24740, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179198/switch-selection-b-w-two-power-supplies

主题中讨论的其他器件:TPS24740TPS25947

您好!  
我需要电源开关选择方面的支持。  
开发一个可通过两种方式加电的项目、一种是板载电源连接器、另一种是来自来自顶部板上可堆叠连接器的电源引脚。 电源电压为5V、电流消耗为8A。 我需要在这些电源之间进行选择。  
请为此建议一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SVJS:

    感谢您的支持!

    TPS25947的使用电流最高可达5.5A。 要获得更高的电流、请查看 tps24740并告知我们。

    此致、

    Rakesh