This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62087:有关软启动时序的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097, TPS62087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179275/tps62087-question-about-the-soft-start-timing

器件型号:TPS62087
主题中讨论的其他器件: TPS62097

我知道该器件包含一个内部0.8[ms]软启动时间。
但最大值/最小值是多少?

 TPS62097具有外部 SS/TR 引脚、可提供最大/最小 ISS 充电电流。
您可以使用此最大值/最小值和外部 CSS 电容器的降额来计算最大值/最小时序...

但我不知道如何获得 TPS62087的最大值/最小值。

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我已附加了整个温度和 VIN 范围内软启动时间的 char 数据直方图。 此参数存在相当多的统计变化。 如果您想考虑生产中的+/- 6 Σ 限制、这会将最大值设置为6ms、将最小值设置为0ms。

    e2e.ti.com/.../TPS62087-Sofstart-char.pdf

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    埃加斯...我们都在这个地方,哈哈...
    嗯...

    我假设该直方图中的 x 轴是我们的"Σ 偏差"、对吧?
    ~3σ 是什么?

    看一下方程式(TSS = CSS * VFB/ISS)、具有最大移位的值是 ISS 和 CSS。
    xx97器件似乎处于±0.6[ms]...(CSS = 10nF±10%、ISS = 7.5uA±26.6%)

    但对于 xx87、容差会导致6σ…哇、哈哈……
    只是因为、您能否与设计人员进行双倍检查、看看是否还有其他意见在四处流动...?

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    x 轴是以 ms 为单位的软启动时间。 您可以看到一些经过测试的器件具有3.2ms 的启动时间。 特性数据反映了器件的真实统计行为。  集成 的软启动电容器 具有过程漂移、温度和直流偏置变化。 如果您将其限制在应用工作温度和 VIN 范围内、则变化当然会更小。 如果您向我提供您感兴趣的温度和 VIN、我可以重新检查此情况。

    这是否已经在中进行设计、或者您是否可以转到另一个规格更严格的器件?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我支持使用 Sitara 处理器(AM65xx)的设计、该设计遵循我们的参考设计。
    https://www.ti.com/tool/TMDX654IDKEVM

    随附的原理图
    有关使用  TPS620x7器件的1.8V I/O 和1.2V 电源轨、请参阅 P6和 P41。

    e2e.ti.com/.../PROC062E4_2800_001_29005F00_SCH.pdf

    数据表要求之一是1.8V I/O 电源轨应在1.2V 电源轨之前出现。
    但1.8V 电源轨由  TPS62087生成、1.2V 电源轨由 TPS62097生成。

    它们同时启用;但看起来可能存在临界情况、因此:
    TPS62097的1.2V 输出电压可能会在 TPS62064的1.8V 输出电压之前达到其值。

    这里真正的问题是 AM65xx 加电时序是硬性要求、还是存在一些摆动空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    是否无法使用1.8V 的 PG 来启用1.2V 电源轨? 是否对断电排序有任何要求。 最近、我们在最新 AM62x 处理器(sluaak2)的电源树中使用了 TPS6282x 系列器件。 由于 TPS6282x 系列具有1A 至4A 器件版本、因此非常适合 AM62x。 我认为这对于 AM65xx 也是一个不错的选择。

    此致、

    瓦伦