This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052:TPSI3052

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179115/tpsi3052-tpsi3052

器件型号:TPSI3052

您好!

我正在考虑 将此隔离式开关驱动器用于我们的新设计。 您能 不能为 我提供更多信息、 说明 驱动 VDDP 3.3伏电源与驱动 VDDP 5伏电源的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yossi、  

    欢迎使用 E2E、非常感谢您向我们提出这些问题。  

    实际上、使用5V 电源时、TPSI3052将接收更多的电力以通过隔离栅进行传输、并且能够实现比使用3.3V 电源时更高的开关频率。 以下两个表格摘自计算器工具、该工具在您的设计中使用 TPSI305x 器件时可为您提供帮助。  

    3.3V 电源  

    5V 电源  

    计算器工具: https://www.ti.com/lit/zip/slvrbi9

    请告诉我们这是否能解答您的问题。  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    非常有帮助的选择