This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62810-Q1:TPS6281020-Q1查看原理图

Guru**** 1091410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179240/tps62810-q1-tps6281020-q1-review-schematic

器件型号:TPS62810-Q1

 您好、支持团队

我们的客户使用 TPS6281020-Q1、请帮助查看下图中的原理图

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    感谢您的提问。

    以下是我的建议:

    -删除 C13023,因为它将修改循环传递函数

    -尊重输出电容的最小建议值。

    - 4A 器件的单个10uF 输入电容不大。 我建议使用1x22uF 或2x10uF 电容器。

    -请检查电感器饱和值是否高于 MOSFET 电流限制。

    谢谢、

    Stefano