This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:集成背靠背 FET 解决方案

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179131/tps2663-integrating-back-to-back-fets-solution

器件型号:TPS2663

大家好、

我们是否有集成了背对背 FET 的电子保险丝解决方案? 客户希望在 PD3.1 EPR 应用程序中使用高集成度和低成本的解决方案。

 标称电压:28V

电流限制:6~7A

TPS26630等其他保护功能。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    遗憾的是、我们没有针对这些规格的集成解决方案。 我们必须使用 TPS26630

    此致、

    Rakesh