This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818:有关 UCC3818轻负载运行的应用手册?

Guru**** 2517330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179095/ucc3818-app-note-about-light-load-operation-of-ucc3818

器件型号:UCC3818

您好!
下面应用手册的图2第2页显示了 R1、R2和 Q1……想法是当 VAOUT 低于1V 时 Q1关闭……但您同意、所示的电路无法可靠地做到这一点… 相反、您是否同意使用比较器?

应用手册,图2,第2页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您查询 UCC3818。

    基于 R1、R2和 Q1的电路仅在 VAOUT 电压 I 略大于1V 时影响轻负载条件下的偏置电流、其中 Q1关断、并从 REF 引脚添加偏置电流。 现在、在重负载条件下、当 VAOUT 为高电平时、Q1导通、因此偏置电阻器不会产生任何影响。 我认为不需要比较器。

    此致、

    Harish