This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:关于 LM25184变压器应用问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179193/lm25184-about-lm25184-transfomer-application-question

器件型号:LM25184

大家好、

我的客户使用 Coilcraft 的 ZA9671-bed 设计 LM25184的5V 输出。

基本上、如果要设计2个不同的5V 接地。 我可以使用引脚5和7作为5V 之一。 将 PIN6和8作为另一个。对吧?

https://www.coilcraft.com/getmedia/0f8fd810-1bf0-425a-b891-560cf65450ea/za967x.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    对于变压器,我认为它应该提供一个输出--引脚7-8,引脚5-6应该连接在一起。

    如果客户希望设计 2个不同的5V 接地、他们可以选择3匝的变压器。  

    顺便说一下、TI.com 上的快速计算工具对于设计过程中的 Lm 和匝数比选择非常有用。

    谢谢你。