This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161A:是否可以将 VIN 端子1的不同电压连接到外部电感器的电源侧?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176202/tps61161a-can-a-different-voltage-from-vin-terminal-one-be-connected-to-power-supply-side-of-external-inductor

器件型号:TPS61161A

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TPS61161A 用于他们的新产品。
他们现在有以下问题。 请给我回复。

问: VIN 端子1的不同电压是否可以连接到外部电感器的电源侧?   
   例如、 我们希望在以下条件下使用 TPS61161A。
   VIN=3.3V、 外部电感器的电源侧= 5.4V~8.4V (2节锂离子电池)、ILED=30mA、LED 数量= 10件白色 LED (Vf=3.6V (最大值))

非常感谢您的答复。  

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    在这种情况下、我们没有测试数据、但从我的角度来看、如果您单独连接 Vin 和电感器、我在数据表中看不到问题。

    您现在有 EVM 吗? 我想自己进行测试、但遗憾的是、我们现场没有电路板。 新的 EVM 发货需要几天时间。 如果您有一个、最好根据客户情况进行测试。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您的回复。

    遗憾的是、我们也没有 TPS61161A EVM。  如果您可以获取器件 EVM、是否可以在 EVM 上测试 TPS61161A 的条件?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    没问题、但新的 EVM 发货需要几天时间、请允许我给您一些反馈。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您的大力支持。

    我期待收到评估结果。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    EVM 一到、我就会通知您。 感谢您的耐心等待。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    如果 VIN 和电感器是分离的、则未发现问题。 如果客户能帮助进行双重检查、情况会更好。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您的大力支持。
    您的回复对客户和我都很有帮助。


    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。