This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:对于多个 Sitara 处理器(大电流)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178353/lp8733-in-the-case-of-multiple-sitara-processor-large-current

器件型号:LP8733
主题中讨论的其他器件:AM2434

其中一种情况是、如果使用 AM2434 (Sitara)×2且需要全性能、则0.85V 的 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 需要大于3A、并且 LP87334D 的 BUCK0不足以达到额定电流(3A_max)。

在上述情况下、单侧 BUCK0是否 可以替代常见的直流/直流转换器没有问题? (前提是序列控制匹配)

或者、两侧 BUCK0 替代通用直流/直流转换器是否也正常? (LP87337D 的 BUCK0未使用)

我们参考了以下应用手册第10页、但这些是单芯片解决方案。

https://www.ti.com/jp/lit/an/slda059/slda059.pdf

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! 为了确保我们了解这一问题、您是否计划在您的应用中使用两个 AM2434、而问题是 BUCK0上的最大电流不足以驱动两个处理器上的内核电压轨?

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Brenda

    感谢您的回复、

    是的、您的想法是正确的。

    我想确认驱动内核电压轨是否存在任何问题、即在两个 AM2434上使用另一个 DC/DC 或 LP87334D+其他 DC/DC。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    在这种情况下、您需要驱动两个 AM2434器件 LP87334D +其他直流/直流转换器可能是最简单的。 当器件被启用时、LP87334D BUCK0无论如何也会被加电、因此为第二个 AM2434添加另一个 DC/DC 应该起作用。 还有其他电源轨呢? 它们是否具有足够的功率来支持两个 AM2434 TI 器件?

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、

    我明白了。

    客户的当前请求分为以下两点:

    ・两个 AM2434需要假设具有完整的性能。

    ・电源管理 IC 的额定电流需要×2裕度。

    与另一个电源轨一起工作时、我认为 LP87334D 无法与上述条件匹配。

    我将在另一个直流/直流转换器上制定解决方案。  

    此致、  

    Satoshi