This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:PMP10950参考设计

Guru**** 2383960 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587851/ucc25600-pmp10950-reference-design-inqury

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:TL431PMP10950

您好!

我的客户对该参考设计感兴趣、他们询问我们是否有交叉稳压数据的测试数据、这样一个通道处于稳定状态、另一个通道处于动态状态、您是否有相关的测试数据? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ariel、

    我将询问原始设计人员、以查看交叉寄存器数据是否可用。

    您可以在原理图中看到、TL431参考引脚连接到2个电阻分压器链、一个连接到12V 电源轨、另一个连接到85V 电源轨。

    因此、与仅从一个输出获得单个主反馈的更传统的方案相比、这种混合反馈安排应该为两个具有极高负载失配的输出提供更好的交叉稳压。 但缺点是两个输出的调节将比单反馈方法稍微差一些、但与交叉稳压优势相比、这通常是可以的。

    如果交叉注册数据可用、我稍后将发布它。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    我是 PMP10950项目的设计工程师。 很抱歉、我没有一个硬件可以为您测量动态响应。 我预计在85V 输出下可实现5%的调节、在12V 输出下可实现10%的调节。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    如何为此设计订购评估板?  

    此外、您是否可以为此设计向我发送 Altium 文件?

    谢谢、

    mA