This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:电路不会对输入进行升压或对使能输入做出响应。

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585805/tps61232-circuit-not-boosting-input-or-responding-to-enable-input

器件型号:TPS61232

我创建了一个非常小的电路来测试 TPS61232、并且遇到了问题。 除了将'EN'引脚连接到输入外、我的设计基于数据表中的参考设计。 当电路被连接时、它在4.2V 输入上提供一个3.92V 输出。 如果我直接将 EN 引脚接地或将其接至 Vin、这不会改变。  

电路原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的原理图显示了引脚10两次、一次用于 VIN、一次接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该标签表示有10个触点链接到该信号、而不是连接到引脚10。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前没有见过这种命名法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此电路工作正常并输出5V 电压吗? 您还可以共享布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路输出不正确、并且对使能输入没有响应。 下面是来自 oshpark 的电路板布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 Eagle 中的布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局不好。 您应根据 TPS61232EVM 和数据表修改 EVM。
    但我认为、如果器件未损坏、您应该能够在空载条件下观察 VOUT 处的5V 电压。 您可以参阅我的博客来调试电路吗? "e2e.ti.com/.../tips-in-debugging-a-boost-converter"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感觉可能就是这样、我将尝试调试电路、看看我是否能找到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    由于我对 TPS61232有相同的问题、我对您的解决方案感兴趣。 更好的布局解决了问题、还是您以其他方式解决了问题?

    此致

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、改进后的布局没有帮助、不确定我的行为是什么、但我最终朝着另一个方向发展。