This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10468:Wurth Elektronik 750811647的数据表

Guru**** 2470660 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591876/pmp10468-data-sheet-for-wurth-elektronik-750811647

器件型号:PMP10468
主题中讨论的其他器件: PMP

我希望使用 PMP10468构建电源作为参考设计、但我无法找到设计中使用的变压器的任何信息(Wurth Elektronik 750811647)。

是否有人可以提供数据表或替代器件?

我还尝试使用 WEBENCH 工具生成与此参考设计具有相同参数的设计、但原理图看起来完全不同、并使用定制变压器。

谢谢、

Derek Knapp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    我看不到变压器结构文件、通常最好直接联系 Wurth、因为 Wurth 对自己的 PN 信息非常支持。 如果有可用的图纸、我将要求另一个 AE 对图纸作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    PMP10468上的变压器虽然具有 Wurth 器件型号、但也是基于 PMP 设计人员向 Wurth 提供的标准的定制设计。

    Webench 设计程序基于一组有限的输入和输出参数提供了一个通用解决方案。 Webench 中提供了多种选项来添加更多用户指定的约束条件、例如选择特定的最大频率、特定的瞬态响应等 变压器的设计中包含许多参数、无论是使用 Webench 的默认假设还是用户修改的默认假设。 变压器的细节反过来影响转换器电路中的几个电阻值。

    可以理解的是、该参考设计的特定组件可能与 Webench 程序的特定组件有很大差异、因为 PMP 设计人员使用其经验来定制电路、以实现比眼图更多的设计目标、而 Webench 则应用了通用设计原则。 两者之间的总体拓扑没有显著差异、但具体值是。 我将这些差异归结于具有经验的真实人类、以适应超出标称输入和输出的未声明目标、而不是采用有限输入的算法的程序。

    无论在哪种情况下、设计都可用作参考、当然也可以根据用户的其他特定要求进行定制。
    我已向 Wurth Elektronik 发送一份有关该变压器的规格表副本的请求、并将在收到该规格表后立即提供。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    下面是 Wurth 750811647变压器的规格表: e2e.ti.com/.../750811647.pdf

    Wurth Electronics Midcom Inc.的代表告诉我、样片已准备好发货。  如果 需要、请直接与他们联系。

    此致、Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速响应。 我将联系 Wurth 申请样片。

    Derek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    检查此变压器的6.6V 和24V 总5W 直流堆叠输出。 您的应用是什么?

    750811647未在我们的网站上找到。 将在明天检查生产状态和类似的 OTS 变压器。

    我们的应用是42至380VDC 输入、由于28911的峰值电流限制、可能会切换到 UCC287xx。

    此致、

    Danny