This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:关于快速入门指南

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591741/bq27220-regarding-quick-start-guidelines

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

大家好 、

我们在  其中一个应用中使用 Bq27220、  我对数据表中提供的链接感到困惑、所有这些 链接 都是指 Impedance Track 部件、但 Bq27220是基于 CEDV 的电量监测计

  根据我的理解、我必须至少执行以下步骤才能使监测计正常工作

 a)根据我的电池更新 RAM 中的参数 、并在 GPC 计算器中上传各种日志文件以获取 补偿放电终点电压(CEDV)系数。

b)然后、我 将获得必须 在 OTP 存储器中编程的最接近的系统配置参数

现在 我有 以下 问题  

1) 1)我的理解是否正确?

2) 2)    记录日志之前必须更新的最小参数是什么。

3)上传日志文件后,我将获得哪些数据?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、
    您的理解是正确的、有关如何设置 bq27220 CEDV 监测计的更多信息、请参阅下面随附的 bq27220EVM 用户指南。 请随时发表您可能仍有的任何问题。

    proddms.itg.ti.com/.../sluubf5.pdf

    最棒的
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haidar、

    感谢您的更新。 请告诉我在提交文件后将获得什么数据? 。 我之所以提出这些问题是因为根据我的待定、我将获得一些必须通过 bqstudio 更新的参数、然后我必须创建一个黄金映像文件、该黄金映像文件必须通过智能射频闪存器刷写。

    那么、这些参数在提交日志文件后将更新哪些内容? 我们是否需要在记录之前更新所有参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haider 您好,如果我需要在记录之前更新所有参数,请您也可以参考一些文档,这些文档告诉我基于 cedv 的电量监测计的详细功能工作情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    将六个日志文件和 config.txt 文件提交到我们的 GPCCEDV 工具后、您将收到一封电子邮件、其中包含您需要在 bq27220数据存储器中设置的 CEDV 参数、然后您的电量监测计可以准确测量电池电量。 请查找与您所获得的结果类似的附件示例报告:

    e2e.ti.com/.../GPC_5F00_input_5F00_data_5F00_good_2D00_report_5F00_sample.zip

    该报告将包含两个 txt 文件;第一个文件是 GPC_CEDV.txt、您可以在其中找到计算出的 CEDV 参数;第二个文件是 OCV11.txt、您可以在其中找到计算出的 SOC %与电池电压间的关系。 这些计算的参数需要在 bq27220数据存储器中更新、请找到可在其中找到这些参数的屏幕截图:

    请记住在更新数据存储器参数之前先发送 unseal 命令、然后发送 unseal 命令、再发送 unseal_full 访问命令、在完成更新参数后、请发送 enter_CFG_update 命令、然后发送 EXIT_CFG_UPDATE 命令以进行更新。

    此致、

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haidar、

    如果我的客户使用主机系统校准方法、这意味着他们使用外部 MCU 通过 I2C 总线更新配置、如 TRM (SLUUBD4- 2016年4月)第6章(pg65/88)中的应用示例所述。 够了吗? 他们只需要执行这些操作、还是仍然需要执行这些步骤来生成黄金文件?

    此致、
    公里/小时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK、
    感谢您的提问、我们的电池电量监测计应用工程师之一会在我已轮流进入另一个团队后尽快回答您的问题。
    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍需要黄金文件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    Thx 用于回复。 因为终端客户不想对 OTP 进行编程。 那么、生成黄金文件后、我们应该怎么办? 我们是否使用外部 MCU 将 golden 文件写入任何特定位置、是否有任何指南?

    此致、
    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK、
    使用 GMF 将配置写入 ROM。请注意、存储器是易失性的、因此如果断电、您必须在器件上重新加载文件。 请参阅以下 TRM 附录 B:
    www.ti.com/.../sluubd4.pdf
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Onyx、

    我已经帮助最终生成了 GG 文件、并要求他们使用其主机 MCU 通过 I2C 对所有内容进行编程。 但是、终端用户提到这一点非常乏味、他们只需更改1或2个寄存器即可将设计容量寄存器更新为支持13200mAH。 我能否检查一下这是否可行? 如果是,程序是什么?

    附加的 gg 文件

    e2e.ti.com/.../My1testing.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK、
    建议在大规模生产过程中使用闪存文件对监测计进行编程。 在现场时,客户需要定期存储随黄金文件中的参数一起更新的参数,如果电量监测计由于某种原因断电,则应将这些参数编程回电量监测计。

    链接至可用于对下面的监测计进行编程的应用手册。
    www.ti.com/.../slua801

    谢谢
    Onyx