This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:平衡精度和时序

Guru**** 2558720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591167/bq76930-balancing-accuracy-and-timing

器件型号:BQ76930

您好、专家、

我应该何时对电池进行平衡? 充电、放电或任何时候?

当我执行平衡周期时、 每个电芯之间的容差是多少? 是以下参数吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    感谢您的提问。

    通常在充电期间实现平衡。  我建议您查看  内容  和此内容、了解有关平衡的基本信息。

    您突出显示的表格只是 ADC 的精度。 bq76930平衡旨在让您开发最适合您的系统和要求的算法。 您希望电池之间的容差水平取决于您的系统和算法。 请查看链接的材料、如果您有其他问题、我们可以为您提供帮助、请联系我们。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该表反映了整个动态范围(2V-5V)内的整个 Si 工艺范围和温度 ADC 测量结果。

    请记住以下几点、

    (1)大输入滤波器可降低平衡电流、而大电流则需要外部电路。
    (2)在平衡期间、内部 FET 将输入拉在一起(即、要"平衡"的电池电压变为~ 0V
    (3)平衡运行在内部调度所要求的占空比上(请参见 SLUA775)
    (4)释放平衡 FET 以测量电压。
    (5)平衡每节电池可将相邻电池的电压提高2倍(ABS MAX 9V)。
    (6)具有较长时间常数的电池的稳定时间更短、因此误差更大!
    (7)在平衡停止后很长时间测量的电池应该具有更低的误差。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、

    我从上述几点中提出了几个问题、

    (2)在平衡期间、内部 FET 将输入拉在一起(即、要"平衡"的电池电压变为~ 0V

    这意味着测得的 AFE 电压将为零。 我对吗?

    (6)具有较长时间常数的电池的稳定时间更短、因此误差更大!

    您的意思是什么?

    谢谢
    Akilan G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilan:

    要回答您的问题、您首先需要了解器件的工作原理。 如果您看看 这一点 、您将看到、当 ADC 测量未进行时、上的电池平衡发生了平衡。  

    第二个涉及 Vish 注释的问题是指单元格的行为。 当您对锂离子电池进行充电或放电时、锂离子电池有一个弛豫期、因此当您读取电池的值时、只需注意特定的弛豫期。

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 谢谢