This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A47, TPS7A49, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588007/tps7a8300-tps7a8300

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A47TPS7A49TINA-TI

 是否有 TPS7A8300和 TPS7A4700的稳定 ESR 值表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    您是说 ANE-OUT (TM)引脚吗? 如果是、这些将显示在以下方框图中:

    TPS7A83:

    和 TPS7A47:

    这是否回答了您的问题?

    如果不是、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉.......... 否 我指的是可接受的 ESR 范围、以保持 OUT 引脚上电容器的稳定性。 它在 AN-1482中被称为 ESR 稳定性边界图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    一般而言、TPS7A8300和 TPS7A49等 LDO 在设计时都考虑到了陶瓷电容器。 每个数据表应说明是否存在特定的 ESR 要求(TPS7A49表示 ESR 应为200mΩ Ω 或更低、以实现稳定性);但是、电容器补偿和 LDO 稳定性将取决于应用(预期会发生什么瞬变? PCB 的布局如何? 等)。

    当然值得、建议构建一个允许测试各种电容器的原型。 此测试应包括最坏情况下的瞬态、并查看 LDO 的瞬态响应。 EVM 可帮助进行测试。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。。。

    我知道有许多因素会影响稳压器的性能。 我的最终目标是从控制系统/传递函数(环路增益、bw、极点和零点)的角度(类似于 TI 的 SLYT194)尝试对稳压器和相关组件进行稳定性分析。

    您能否提供有关这些特定稳压器是否有足够信息(误差放大器输出阻抗、串联导通元件电容等)的见解?

    否则、我唯一的选择是遵循您的原始建议、并使用 EVM 进行一些实验。

    此致、

    Bill Lorentz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我们通常不会提供日记帐计算中使用的所有信息。

    通常、我们希望输出电容器的影响超出 LDO 带宽。 LDO 的带宽可通过 PSRR 曲线估算。 要进行估算、您需要获取 PSRR 曲线开始滚降的点。 如果您将该20dB/十倍频程衰减扩展到线路将过零 dB 的位置、则该频率大约是 LDO 的带宽。 对于 TPS7A8300、带宽为~500kHz。

    因此,我们保守地希望1/(2*PI*Resr*Cout)大于5MHz。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    我太喜欢这个 LDO TPS7a8300的稳定性分析来研究宽负载变化(包括-ve 电阻负载)下的影响了,我能否得到任何平均模型(我无法得到 TINA TI 模型),以便我可以将它连接到一些控制器(可能是 PID) 为了测试环路的稳定性、我计划通过 DAC 将电压馈入反馈引脚并感应输出电压来设计自动电压控制(LDO 将处于可调模式)。
    此致
    Anmol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmol、

    我们在产品文件夹的工具与软件选项卡下提供 TINA-TI 和 PSpice 瞬态模型。  以下是方便您使用的直接链接:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    请注意、分析各种条件下稳定性的另一个有益方法是使用原型板并在监控输出的同时使 LDO 受瞬态影响。  我们在与模型相同的位置提供用于 TPS7A8300的 EVM。

    非常尊重、

    Ryan