This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:适用于新设计的双路电压稳压器

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119, TPS40140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588688/lm25119-dual-voltage-regulator-for-new-design

器件型号:LM25119
主题中讨论的其他器件: TPS40140

您好!

对于用于2S ~ 6S 锂聚合物电池的直流/直流降压转换器、我有以下要求。 为微控制器和电路板中实施的某些3V3器件供电、例如 GNSS 或视频发送器(VTX)。 以及用于外部器件的第二个5V 3A 输出。

VIN -->锂聚合物电池从2S 到6S

Vout1 -> 3V3 2A

Vout2 -> 5V 3A

我在 Webench 工具中看到过采用 LM25119的设计、但如果您不购买数千个器件、我认为价格有点贵。  是否有更便宜的选择?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    TPS40140是一种替代方案。 但是、TPS40140本身的电压不能超过15V、因此您需要为控制器生成电压、如果您已经拥有4.5V 至15V 的电压、则可以使用它。 谢谢。

    此致、
    Weidong