This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:CHG 和 DSG MOSFET 未正确导通

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589632/bq4050-chg-and-dsg-mosfets-not-turning-on-properly

器件型号:BQ4050

我使用的是 bq4050电路以及独立充电器。 我正在使用3s1p 软件包进行初始研究。 电池组电压目前约为9.9V。 我发现 DSG MOSFET 根本没有导通。 我已经按照应用原理图对电路进行了布线。

电压:

CHG 引脚= 5.3V

DSG 引脚= 0V

我已将 PTCEN 和 PTC 引脚接地、因为我不使用此功能。 与应用原理图相比、这是我的电路中唯一的变化。 EVM 在我的应用中工作正常。