This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588288/starterware-bq34z100-g1-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:Starterware

您好!

每次我尝试校准我 得到的电压时:校准-读取写入的数据比较失败。

其他校准选项正常工作。

我有10 个串联电池。   此外、容量也无法正确显示。

谢谢。

e2e.ti.com/.../test1.doc

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PACK 配置寄存器设为0、因此 VOLTSEL 位不置位。 需要设置该位以选择外部电阻分压器来测量电池电压。 如果您还没有下载 bqStudio 的最新版本、请下载。 它是 v1.3.72、可在 bqStudio 网站上找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Set Voltsel、校准仍然不起作用。 我在哪里可以犯其他错误?

    e2e.ti.com/.../Test2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在设置 voltsel 后发出了 reset 命令? 您是否安装了最新版本的 bqStudio?