This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:相位裕度和增益裕度

Guru**** 2421550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586458/tps53626-phase-margin-and-gain-margin

器件型号:TPS53626

尊敬的先生  

我们遇到了 TPS53626的 PWM 抖动故障问题  

1.您能否提供 TPS53626的相位裕度和增益裕度计算器 Excel 工具?

2.我们已经使用 TI Excel 计算器来修改 DCR 感应电路,但抖动似乎没有改善  

以下是我们电路中的补偿值,您能不能帮助您建议如何改善抖动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    我将介绍 TPS53626的补偿工具的可用性。 如果我能找到一个、我会将其传递给您。

    同时、我建议您通过数据表(第37页)应用部分的步骤10为您的应用设计控制环路。 如果不了解设计的细节、PC93的价值似乎太小。 通常、该电容值约为10倍、因此我建议通过数据表设计指南的步骤10来确认该值。

    您还可以通过调整数据表第42页应用部分第13步中提到的电阻器来研究如何使内部斜坡值更大。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很遗憾、我找不到 TPS53626的补偿电子表格。 设计表适用于 DCR 环路。  

    您是否有幸完成了数据表的步骤10或调整了斜坡电压?

    谢谢、

    Carmen