This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:电感器电流的更高峰值

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591802/lm5116-higher-peaks-in-inductor-current

器件型号:LM5116

尊敬的团队:

客户同步使用 LM5116。 符合以下规格的降压转换器:

  • 输入电压:8.4V 至62.4V
  • 输出电压:5V (容差为5%)
  • 输出电流:最大2.65A
  • 适用于3kHz 截止频率的补偿电路。

(请在注释部分找到更多信息)

在测量电感器电流时、客户会注意到每~3.2ms/~300Hz 出现更高的峰值

您能否告知电路的哪个部分会导致这些峰值?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

     

    我无法很好地确定电感器电流峰值的周期数。  但首先需要确定的是负载电流、请确认没有任何负载降压负载侧?  平均电感器电流是负载电流、因此如果电感器电流在移动、这通常意味着负载侧会发生什么情况?

     

    关于您的原理图、我注意到您有两个~5k 电阻器与被称为 Rg 的 CS/CsG 串联、对于 Rdson 感应16mR FET、您应该将 Rg 减少到~100ohm、温度系数为~1:1.5。  您已针对所使用的 RDS 大幅降低了内部电流感应放大器的增益、并将提供给 PWM 比较器的电压从增益10大幅降低到增益小于2。  请减少已安装的串联电阻。

    请将 C8021从560pF 降至470pF、以增加斜率补偿量。

     

    我会交叉~10kHz、我会将 Rcomp 减少到10k、将 Comp 减少到10nF。

     

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    非常感谢您的回答和详细信息。

    请在下面找到答案:

    关于电流感应和电容器斜坡变化、它改进了转换器在高负载时的行为。 因此、它有所帮助。

    关于反馈电阻器和电容器、根据建议将带宽增加到10kHz、导致所有可能的输入和负载条件下的不稳定。 他们观察到、该设计在开关环路内存在高寄生电感。 问题是这些寄生效应如何影响控制。 我们确实认为这是不稳定问题的根源吗?

    此致
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

     

    如果 从 Cin 到功率 FET 的寄生电感非常高、这确实会导致不稳定。  快速 di/dt 将导致过度的电压振铃、从而导致不稳定。  但是、从所呈现的波形来看、我不确定这是问题吗?  这是可能的,但您是否排除了导致问题的负载?

     

    此外、布局当然会影响您的电流限制水平、而实际上增大串联电阻会降低电流感应放大器的增益、降低 Rsense 会产生类似的效果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我回顾过较旧的帖子、想知道此主题是否已关闭。

    是否有任何想法在此测试中使用了什么当前探头品牌和型号?

    我注意到、输入阻抗被正确选择为50欧姆、但带宽为1GHz。

    由于电流探头 性能限制、不太可能将其设置为远高于100MHz。

    我还注意到、有一个示波器压下屏幕顶部。 如果在多个通道上使用共享数据转换器的数字示波器、则通道之间可能存在串扰。 我认为禁用未查看的通道并重复此测量是明智的。 此外、如果 峰值实际存在、您还应该能够提高水平扫描速率并触发峰值。 如果它们实际存在、如果您可以在与电感器电流波形相同的时间刻度上看到、则可以更好地指示该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    感谢您的联系。
    是的、问题已解决。 我忘记将其标记为已解决。

    客户能够根据您的建议通过更换负责测量通过底部 MOSFET 的电流的电阻器来解决该问题。 更改它们后、不再观察到电感器电流的意外行为。 因此、可以结束该主题。

    此致
    Martin