This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GaN FET 隔离式驱动器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM, LMG1205, LM5113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586444/gan-fet-isolated-driver

主题中讨论的其他器件:LMG3410-HB-EVMLMG1205LM5113

您好!

我是一名博士生、我正在寻找隔离式 GaN FET 驱动器。 您能否告诉 我、您是否有隔离式 GaN 驱动器或任何相关的 GaN 驱动器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    以下链接将向您展示我们特定于 GaN 的栅极驱动器产品系列: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/gan-fet-drivers-products.page

    有关我们的隔离式驱动器、请查看以下位置 :http://www.ti.com/lsds/ti/isolation/isolated-gate-driver-products.page

     LMG3410-HB-EVM 是在同一电路板上具有隔离功能和 GaN 的应用、它使用 ISO7831 隔离器和 LMG3410 GaN 功率级。

    希望此帖子能帮助回答您的问题。 如果有、请按下面的"验证答案"按钮。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复。 我想使用 EPC2034 GaN FET。 正如我看到您提出的驱动器、GaN FET 和驱动器彼此集成。 请告诉我 、您是否可以为 EPC2034推荐任何类似的隔离式 GaN 驱动器、或者您是否拥有使用与 EPC2034功率率类似的 GaN FET 的集成产品。 感谢您的考虑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    我们目前提供针对 GaN 进行优化的半桥和低侧 FET 驱动器。

    它们分别是 LMG1205LM5114

    根据您尝试实现的目标,您可能希望使用数字隔离器或不使用数字隔离器:LMG1205已经有一个电平转换器来驱动高侧 FET。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我正在研发零电压开关转换器。 正如我所读出的 GaN FET、 该 FET 的漏源两端没有体二极管。 因此、我需要在 GaN 的漏极-源极上放置一个快速恢复体二极管。 请告诉我是否有 GaN 二极管、或者我是否应该使用 SiC 二极管。 感谢您的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、
    您的陈述正确。 GaN HEMT 没有通过基板的二极管(体二极管),因为它都是 n 型的,但可以强制它们在第三象限导通。

    这是因为漏极电压被驱动为负值、足以偏置栅极、从而使 FET 在线性区域中运行。

    有关更多详细信息、请参阅以下过去的文章:
    e2e.ti.com/.../528372

    此致、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我还有一个问题。 您能否告诉我市场上是否有 GaN 二极管? 如果存在 GaN 二极管、请通知我该制造商。

    此致、
    Mohammad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、
    不用客气、关于二极管、目前市面上没有采用 GaN 制造的功率二极管。
    此致、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在设计 LMG1205YFXR 的 PCB。 我在 TI 库中找不到它的原理图和封装。 请告诉我是否有任何封装、如果有、请向我发送封装和原理图。

    谢谢、

    Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    对于封装尺寸、LMG1205与 LM5113兼容、其脚注和符号可在以下地址找到:

    www.ti.com/.../pinout-quality

    我们将直接在 LMG1205页面上添加这些信息。

    谢谢、此致、
    Alberto